This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:适用于这些 WiFi/bt 认证模块的 FCC/CE

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880376/wl1837mod-fcc-ce-for-those-wifi-bt-certified-module

器件型号:WL1837MOD

当我们将 TI WiFi/bt 认证模块嵌入到 PCB 中时、我们是否仍然需要重新运行 FCC/CE 等的所有 WiFi/bt 测试。
例如、我们是否需要将 wifi /bt 置于连续 Tx 模式等用于 FCC/CE 测试、因为这些模块已经过认证。

或者我们只需要运行 FCC/CE 测试的子集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    这里需要考虑一些事项。

    1) 1)您需要确保遵循我们的集成指南。 就是您根据我们的设计规则布置了 PCB

    2) 2)您使用的天线类型相同、峰值增益小于或等于峰值增益、且具有相似的带外发射。

    3) 3)假设您已满足这些要求、则仍需要在产品级别执行非有意式散热器。

    我们建议您与当地的测试机构合作、以确保满足所有要求。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz