This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如何在与 AP 连接后在基站模式下获得网络强度

Guru**** 2393165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880157/cc3120mod-how-to-get-network-strength-in-station-mode-after-connecting-with-ap

器件型号:CC3120MOD

 在与任何接入点或路由器连接后、是否有任何 API/Function 可用于检查工作站模式下的网络强度?

有人可以建议吗?

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下代码:

    SlWlanGetRxStatResponse_t rssiRxStat;
    int RSSI =-99;
    
    if (sl_WlanRxStatGet (&rsRxStat、0)= 0){
    if (rssiRxStat.AvarageMgMntRssi!= 0){
    RSSI = rssiRxStat.AvarageMgMntRssi;
    }
    否则{
    //错误
    RSSI =-99;
    }
    

    由于 RSSI 是根据通信管理数据包计算得出的、因此它不能使调用 API 的速度达到5秒。 如果以最快的速度调用 API、您可能会得到错误的结果。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我需要准确地每5秒通过计时器调用一次、如果我在此之前调用、结果将是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RSSI 值由两个随后的 sl_WlanRxStatGet () API 调用计算得出。

    您可以根据需要选择呼叫间隔、但不要在小于5秒的时间段内调用 sl_WlanRxStatGet ()。 因为它将不足以容纳传入的数据包、RSSI 值可能不准确。

    1月