This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC3135:在网络终端中预配置 IPv4

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879406/ccs-boostxl-cc3135-preconfigure-ipv4-in-network-terminal

器件型号:BOOSTXL-CC3135

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想预先配置 IP 地址、将其传递到网络终端的 socket_cmd.c 中的 TCPClient 函数(用于 Rx)。 我已经使用其他参数(例如、portnumber)执行了此操作。 但我正为 ipaddr 而挣扎。 我知道它是"ip_t"类型、但地址声明是如何的?

ip_t myipv4Addr =?; 



此致、
Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    例如、您可以使用此宏:

    myipv4Addr.IPv4 = sl_IPv4_VAL (192、168、1、1); 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速响应。 我认为我仍在做一些错误、因为我遇到了错误。 代码现在如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么您在第103行有错误、但第288行的错误是显而易见的。 函数 TCPClinet()具有用于 IP 的参数 IP_t,而不是 uint32_t,正如您通过 myipv4Addr.IPv4所做的那样。 这意味着您只需要使用 myipv4Addr。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它使用了以下声明:

    ip_t myipv4Addr ={0x0A7B2D01}; 

    此致、

    Christoph