请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC3135 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 MSP-EXP432E401Y + BOOSTXL-CC3135为 CAN 总线更换电缆、并使用网络终端示例作为起点。 我修改了网络终端、将其作为 TCP 服务器发送8字节阵列(CAN 数据帧的最大大小)的1字节数据、并成功接收到另一个设备作为 TCP 客户端。 现在、我想一次传输全部8个字节、但我不知道如何使用我必须传递到"sl_Send"的指针来管理它。 我想像这样使用它、因为在 CAN 示例中、CAN 数据也是这样声明的。 这些是我的代码的组成部分:
提前感谢
此致、
Christoph