This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:将 launchboard 连接到 Wi-Fi

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879126/cc3220sf-launchxl-connecting-launchboard-to-wi-fi

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3220SFSysConfig

您好!

我是 ADH Guardian 公司的设计工程师。

我正在寻求 TI 工程师的技术支持、以帮助我们开发我们计划在美国市场上销售的物联网产品。

我使用的是 CCS v9.13.0和 FreeRTOSv10.2.1、UniFlash 5.2.0、SimpleLink CC32XX SDK v2.40.02.00。

我有以下问题:

  1. 如何将 CC3220SF-LAUNCHXL 连接到 Wi-Fi、您能给我们提供一个示例代码吗?
  2. CC3220SF 是否具有内部 EEPROM?
  3. 在 PinMux 工具上、它意味着什么"下拉 OD"与"下拉"有什么区别?
  4. 在 PinMux 工具上、这意味着"不要停驻"?

我还在问、是否可以获得负责此案例的 TI 工程师的联系信息、从而加快进度。

我正在等待您的回答。 谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1. 下载我们的 CC32XX SDK 以获取示例代码。 其中有许多 SDK 示例、具体取决于您尝试实现的目标。 通常、我们的所有 SDK 示例都连接到路由器。 这也是我们的编程 人员指南。 对于此问题、您会发现第4.3.3节很有用、但我仍然建议从 SDK 中的示例开始。  
    2. SF 具有内部1MB 闪存。 有关更多详细信息、请参阅 数据表 cc3220sf 产品页面。  
    3. 侧注...您应该使用我们的 SysConfig 工具、而不是 Pinmux。 它与 Pinmux 类似、并集成到我们最新的 SDK 示例中。 下拉 OD 是开漏下拉。 我认为这是一个错误。 该工具应显示输出的外径和输入的"非外径"。  
    4. Park 是器件处于睡眠模式时设置的引脚的状态。 如果您不关心在器件进入睡眠模式时控制这些引脚的状态、则可以选择不停止这些引脚。  

    Jesu