This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:在引导加载程序阶段启用 WiFi 支持

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/878807/wl1807mod-enabling-wifi-support-at-boot-loader-stage

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们对在引导加载程序阶段创建系统更新软件的选项感兴趣(在我们的器件上使用 U-Boot)。

由于 uboot 中不支持无线连接(无802.11协议栈)

 使用专有 FW 实现该支持需要什么?

您对此有什么经验吗? 还是裸机设备上?

10倍

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、u-boot 级没有802.11堆栈或驱动程序。 我们尚未试验在 u-boot 中启用 WiFi 堆栈的想法

    谢谢

    Saurabh