This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:低功耗蓝牙默认/最大 TX 功率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877946/wl1835mod-bluetooth-le-default-max-tx-power

器件型号:WL1835MOD

您好!

我想知道 WL1835MOD 上的低功耗蓝牙的默认和最大可实现输出功率级别是多少?

在 特定于供应商的 HCI 命令 文档中、我注意到以下关于默认 ROM 配置的行(假设 VBAT=3.3V)

#set BT LE (BLE) HP 矢量值(注意需要将以 dBm 为单位的输出功率乘以"2"
Send_HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector 0xFD82、9、-19.5 *2、-14.5 *2、-9.5 *2、 -4.5 *2、0.5 *2、5.5 *2、10.5 *2、15.5 *2、 0x3F、0x00FF

Send_HCI_VS_DRPb_Set_Class2_Single_Power 0xFD87、5、5、5、5、 5、5、4、5、4、 4、4 

如果我的解释正确、这意味着默认情况下、HP 模式下的 BLE 发射功率限制在5.5 dBm 的5级、这是否准确?

最大值似乎是7级,即15.5dBm,这是否可以实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE 的默认功耗受 FW 限制。 我们在这里无法实现15.5dBm 的输出功率。 根据我们的数据表、BLE 输出功率限制为7dBm。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我再次查看了数据表、7dBm 图似乎是"典型"值、并附上了脚注:"蓝牙低耗能功率限制为符合 ETSI 10dBm EIRP 限制要求"。 我是否应该了解,典型值为7dBm 是默认值,它可以被推至10dBm,或者7dBm 是符合10dBm EIRP 的最低值?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、10dBm 功率是指 EIRP 编号、即7dBm +天线的增益。 因此、您需要确保天线的增益小于10dBm。 对于我们的模块化认证、我们可以在2.4GHz 频带中支持3.2dBi 峰值天线增益。 当您计入天线的迹线损耗时、我们将低于10dBm 标记。

    如果您要重新使用该认证、则需要确保将默认功率保持在7dBm。 如果您使用增益较低的天线、理论上您可以增大器件的功率、但这将使认证无效、因为这会更改无线电内的增益设置、FCC 要求您在情况下重新测试。

    谢谢、

    Riz