This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CC3200作为无线接入点、可将多个传感器连接到云

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/878147/ccs-cc3200-launchxl-cc3200-as-wireless-access-point-to-connect-multiple-sensor-to-cloud

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我计划使用 CC3200作为无线接入点。 我们可以获取用于创建无线接入点的库或 SDK 吗?

即使我想将多个传感器连接到接入点、将数据推送到云服务器(开源)。 有可能吗?

如何通过互联网访问我的无线接入点、将我的传感器连接到云?

请指导我。

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    CC3200在 AP 模式下仅支持一个连接的客户端。 CC3220或 CC3235器件在 AP 模式下最多支持4个客户端。

    CC32xx 器件不同时支持 AP + STA 模式。 这些设备不能充当接入点、也不能同时作为客户端连接到其他 WLAN。 如果您需要处于 AP 模式的 CC32xx 的互联网连接、您需要自行创建此互联网链接(例如通过具有附加有线以太网或无线 MCU 的 UART、通过 AT 命令通过 GSM/LTE 调制解调器)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    非常好的信息 来验证我 的要求。

    但是、我仍然想知道 TI 的任何控制器、它们将为我提供至少10-15个无线器件来建立无线网络、请给出建议。

    即使是为了使 WLAN 客户端、我也可以将转换器(以太网连接到 MQTT)连接到云。

    但主要是创建本地无线网络、其中包括10-15台设备、请建议我继续。

     提前感谢

    Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    TI 在产品系列中提供了其他 Wifi 模块系列。 AP 模式下、WiLink 器件最多支持10个客户端。 但该 WiLink 模块通常与能够运行 Linux (例如 Sitara 系列)的处理器配合使用。 这些处理器还具有有线以太网功能。

    但是、通过 Raspberry PI 等器 件创建自己的 AP 可能更好(具有成本效益)、也可能使用能够运行 OpenWRT 的商业 AP (例如模块化路由器 Turris MOX)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的建议。

    我在一些文章中阅读 了有关基于6LoWPAN 的器件将支持采用星形拓扑的10多个器件的信息?

    这是否可以实现?

    如果有的话、请考虑一下该无线协议。

    我只想创建本地网络、以避免云上的多个设备连接、并减少云上的事务。

    请在 Zigbee 和6LoWPAN 上分享您的经验。

    正在等待回复

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    是的、还有许多其他无线标准(低于1GHz 或2.4GHz)允许发送传感器数据并将其传递到云。 几乎所有标准都允许与多个节点(星形拓扑、网状拓扑)进行通信。 技术的正确选择取决于许多因素(例如预期范围、吞吐量、功耗)。 使用此类无线技术可能比为终端节点使用 WiFi 更好。 我无法帮助您正确选择该技术。 您可以在 TI YouTube 频道上查看 Connect 系列视频 、其中介绍了所有无软件技术、或者只需在与该技术相关的 e2e 论坛上咨询即可。

    TI 还提供许多有关云网关设计的材料和参考设计。 例如:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的反馈、非常好的交谈、请关闭此查询。 我现在有了想法。

    我将进一步了解网关设计部分、以了解更多信息。

    谢谢

    Nitesh