This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:多播传输问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877859/cc3120-multicast-transmission-problem

器件型号:CC3120

您好!

我正在使用具有单个 UDP 多播套接字的 CC3120开发视频发送器。 cc3120用作 AP。 当我发送到单播 UDP 套接字时、它可以发送到接近12Mbps 的数据、并且流耗为0.26mA、但当我发送 到多播套接字时(只有一个客户端连接到 DE AP) 它的传输速率仅为0.95Mbps、电流消耗几乎是其两倍(0.5A)。 我曾尝试发送到不同的 IP 地址(224.0.100/239.0.0.1010),结果相同。
我还想停止所有服务(mDNS、HTTTP 和 DNS)。 我正在使用最后一个 servicepack sp_3.11.1.0_2.0.0.0_2.2.0.6.bin。


使用多播套接字的传输是否总是较慢? 我出了什么问题?

非常感谢!

德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    这取决于使用的 AP 类型。 通常、AP 具有通过广播和多播数据包防止 WLAN 溢出的保护。 此外、UDP 广播或多播传输的可靠性低于单播。 在错误的射频条件下、这可能非常重要。

    我认为您应该尝试使用不同的 AP (品牌)进行测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。 我n`t 没有很好地表达自己、CC3120在 AP 模式下工作、因此我无法尝试使用其他 AP 进行测试。

    非常感谢!

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    抱歉、我完全遗漏了您将 CC3120用作 AP 的信息。 在 AP 模式下使用 CC3120进行多播的用例是什么? 您是否已将多个客户端连接到 AP、或者为何无法使用单播?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    想法是将视频帧发送到多个客户端(至少3个)。 我们已经成功地使用单播套接字将视频发送到一个客户端。 如果我们使用单播向3个客户端发送视频帧、则可能会将时间乘以3。
    传输时间在我们的项目中至关重要、因此我们认为仅使用一个多播套接字可能会缩短传输时间、但实际上是最糟糕的。
    我想知道使用多播套接字传输所需的时间可能会有什么变化

    非常感谢!

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    好的、我了解您的要求。 我不知道确切的答案。 请等待 TI 的回答。

    我个人对此有点怀疑、如果有任何方法可以提高 AP 模式下的性能。 由于 AP 模式未使用任何会影响 STA 模式性能的节电模式。 我假设您使用的是20MHz 的 SPI 主机、对吧? 您是否能够使用最新的 ServicePack (3.14.0_2.0.0.0_2.2.0.7)重新测试?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢、我将等待 TI 的回答。 是的、我使用的是具有 DMA 的20Mhz SPI 主机。

    是否可以向我发送 ServicePack   3.14.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7的下载链接?

    非常感谢!

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定仅下载 ServicePack 的链接、但您可以在 CC32xx SDK 下找到最新的 SP。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德语、

    我们在 AP 中的器件被描述为软 AP。 首先、我不希望 AP 角色和 STA 角色的性能相同、因为保持 AP 正常运行所需的处理能力会增加开销。  

    更复杂的是、多播数据包是食品链的底部、因此可以在无线流量中进行通信。 对于可靠的高吞吐量应用、我不会依赖它们。 如果您在 AP 中使用我们的器件重新运行测试并发送单播数据、数据速率是否会提高?

    在任何情况下、我都将引导您不要将多播用于高吞吐量应用、而将我们的器件用作 AP。 我建议您使用 mdns 来识别设备、以便通过单播向其发送数据并向其发送数据。

    此致、
    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    `ll 您的回复、我们会记住您的建议。

    此致、

    德语