This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835在软件启动前验证硬件

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877928/wl1835mod-wl1835-verify-hardware-before-software-bring-up

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

你好

我们具有 WL1835MODGBMOCR 的电路板即将从装配体中出来

我们只需要在第2阶段进行完整的 WI-FY 操作、也就是说、我们现在不需要启动 WL1835

我们现在只需要验证硬件是否正常

是否有任何测试(在软启动之前)来验证板外的 WL1835硬件是否正常?  

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 WL1835上加载的软件、您就无法完成太多任务。  唯一需要注意的是验证加电序列是否正确执行。  如果还有其他项目需要检查、我会要求其他人蜂鸣。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Travis 为您提供了快速解速器

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    我同意这里的 Travis、除了加载 FW 之外、您还没有太多可以进行验证的事情。 如果您想检查电路板是否正确构建、您还可以检查以下几项:

    1) 1) X 射线、以确保您将模块安装到 PCB 上。 我们需要确保与 PCB 的焊盘连接上的空洞不小于30%

    2) 2)目视检查所有零部件是否按您的预期放置

    3) 3)使用 s 参数测试集、检查模块以确保其在2.4GHzx 范围内看起来是50欧姆。 这将告诉您它的安装也正常。

    除此之外、下一步是加载 FW 并检查射频性能。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 Mush Riz