This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODS

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/878094/cc3235mods-cc3235mods

器件型号:CC3235MODS

该芯片的应用软件如何访问? 修改其行为是否可能以及采取了什么措施? 例如、"TX 功率级别设置"有15个值、"15"时、TX 功率设置为1dBm。 是否可以将 TX 功率设置为较低的值、例如-20dBm 或-30dBm? 是否可以通过仅在用户程序控制下使芯片发送来调整功耗。 所有这一切的目的是通过调整芯片占空比或其他方式来最大限度地降低芯片的平均功耗。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    是的、TX 功率可通过 API 从您将在应用 MCU 上编写的软件进行配置。 大多数对讲机设置都是这样配置的。

    BR、

    Vince