This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:具有 BOOSTXL-K35QVG-S1显示屏的 CC3200触摸屏

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877993/cc3200-cc3200-touch-screen-with-boostxl-k35qvg-s1-display

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!  

由于找不到任何可用的 CC3200库、我花了很多时间来为 Kentec 显示屏的 CC3200查找和编写触摸屏驱动程序。 到目前为止、我无法获得触摸屏的正确响应。

我根据 TI 网站上的示例编写代码、以便 Kentec Display 与 MSP432连接。

我已经编写了驱动程序、直到它可以通过将触摸检测标志的 ADC 读数的阈值更改为 true 来检测触摸。 但是、X 坐标和 Y 坐标 ADC 映射可能会出现问题。 请允许任何人帮助我或建议我需要做什么。 是因为我的 ADC 采样方法错误、还是需要更改前面示例中的任何参数、我修改了该示例、因为它是不同的板(MSP432和 CC3200)。

在此、我附上了包含代码的文件、我已编写了一个我参考的示例

非常感谢您的参与。

请注意、

Ikhwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikhwan、

    我们没有适用于 Kentec 显示屏的 CC3200示例、但我们确实将该显示屏用于 CC3220恒温器 TI 设计。 TIDM-1020的第2.3.1.1节 讨论了触摸检测的工作原理、第3.1.4.1.1节介绍了 CC3220SF LaunchPad 所需的硬件更改。 这应类似于 CC3200 LaunchPad。

    TI 设计页面上还提供了完整的演示软件、但您必须将其移植到 CC3200。 显示屏的相关来源位于软件下载的 Kentec 文件夹中: http://www.ti.com/tool/TIDM-1020

    此致、

    Sarah