This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN:如何更新 Wi-Fi 插件中的 Simplelink 主机驱动程序?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877682/faq-simplelink-sdk-wifi-plugin-how-to-update-the-simplelink-host-driver-in-the-wi-fi-plugin

器件型号:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

Simplelink Wi-Fi 插件包含旧版本的主机驱动程序。 如何更新它以获得最新的错误修复和功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化步骤、我将在整个步骤中使用以下定义来引用某些目录:

    • CC32XX_SL = CC32XX_SDK_directory/source/ti/driver/net/wifi
    • PLUGIN_SL = wi_plugin_directory/source/ti/driver/net/wifi

    以下是更新主机驱动程序所需的所有步骤:

    1. 下载并安装最新的 CC32XX SDK 以获取最新的主机驱动程序
    2. 在 CCS 中、将 simplelink 项目导入 CC32XX_SL 中的 CC32XX SDK
      1. 确保未选中"复制到工作空间"框

    3. 将下面引号中的定义复制到位于 PLUGIN_SL/PORTING /user.h 的 user.h 文件中
      1. "#define SL_GetThreadID() pthread_self ()"
    4. 将整个移植文件夹从 PLUGIN_SL 复制到 CC32XX_SL
      1. 注意:您必须重命名最初在 CC32XX_SL 中的移植文件夹、以防止覆盖该文件夹
    5. 在 CCS 中、清理并构建您之前导入的 simplelink 项目
    6. 构建完成后、将 PLUGIN_SL 中的整个 wifi 文件夹替换为 CC32XX_SL 中的文件夹
    7. 在 wifi 插件目录中、导航至 PLUGIN_SL/CCS/RTOS 并创建一个名为"simplelink"的文件夹
    8. 将 PLUGIN_SL/CCS/RTOS 中的 simplelink.a 文件复制到您刚刚创建的 simplelink 文件夹中
    9. 最后清理并重建了 WiFi 插件示例、您应该会在终端中看到更新的版本

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢耶稣提供的信息!

    BR、

    Vince