This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:WiFi 配置方法

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877127/cc3220r-wifi-provisioning-methods

器件型号:CC3220R

大家好、

请帮助我了解 CC3220支持的 WiFi 配置方法。

我们是否支持使用 AP 模式和在 CC3220上运行的网站(无 WiFi Starter Pro 应用程序)进行 WiFi 配置?

我们的 SimpleLink WiFi Starter Pro 或网站是否支持企业网络中的 WiFi 配置(WPA2-EAP/PEAP)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助我了解 CC3220支持的 WiFi 配置方法。 

    CC3220支持 AP 配置+ TI 专有智能配置-此处编程人员指南第16章 提供了更多详细信息。

    我们是否支持使用 AP 模式和在 CC3220上运行的网站(无 WiFi Starter Pro 应用程序)进行 WiFi 配置? 

    该器件具有通过 HTTP 服务器托管的内部 ROM 页面。 连接到 AP 后、将网关 IP 地址放在 Web 浏览器上、设备网站应该会出现。 如果我正确地记得、这里有一个配置文件选项卡、允许您向器件添加配置文件。

    我们的 SimpleLink WiFi Starter Pro 或网站是否支持企业网络中的 WiFi 配置(WPA2-EAP/PEAP)? 

    据我所知,这不是我们支持的。 此处的难题是添加连接所需的证书、而这是通过配置无法实现的。  

    Jesu