This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:对您的问题的 EMC 测试问题答案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877218/wl1831mod-emc-test-question-answer-to-your-question

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

-- a/arch/arm/configs/var_dart_MX6_defconfig

++ b/arch/arm/configs/var_dart_MX6_defconfig

@@-141、6 +141、7 @@ CONFIG_BT_HCEUART=y

 CONFIG_BT_HAIUART_H4=y

 CONFIG_BT_HCEUART_LL=y

 CONFIG_CFG80211=y

CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=n

 CONFIG_NL80211_TESTMODE = y

 CONFIG_mac80211=y

 CONFIG_DEVTMPFS=y

前面有+的一个。 默认设置为=y (是)。

我们没有具体说明该参数的实际作用。

使用嵌入式 Linux 驱动程序运行时、我们没有 INI 文件。 您能否告知您在哪里可以找到与嵌入式 Linux 驱动程序等效的驱动程序。

驱动器供应商是 Variscite、因为该模块位于其 SOM DART MX6模块上:

https://www.variscite.com/product/system-on-module-som/cortex-a9/dart-mx6-cpu-freescale-imx6/

 

添加了一些问题以进行澄清-答案:

1) 1)     您是在传导模式还是辐射模式下执行此操作。

 传导模式、但在测试机构也会辐射。

2) 2)     您正在使用什么 INI 文件? 您应该使用 WL1835MOD_C2PC.INI 文件

 请告知您在何处查找与我们的驱动程序等效的内容。

3) 3)     由于您使用的是 Calibrator 命令、您是否完成了配置以确保正确设置器件?

是的、我们按照 Wiki 上的手册使用了上面列出的命令、您提供了指向下面的链接。

4) 4)     您是否在正确的天线端口上进行测量?

 是的、已尝试这两种方法。

5)     5)请注意、虽然您尝试将功率设置为20dBm、但您将无法实现这一点、因为 INI 文件和 FW 会限制功率。 0dBm 为低电平、预计这更接近12dBm 至15dBm。

请在我们的驱动程序设置中告知您在哪里找到与 INI 文件等效的文件。

6) 6)     您是否使用了我们的 COM8板和 RTTT? 我也会建议这样做、这样您就可以确保测量适当的功率、从而具有参考点。

 我们没有您的评估套件。 我们在 Variscite 板上有该模块。 在测试现场、他们根本无法测量任何杂散、然后检查了辐射功率是否符合要求、发现辐射功率长达一周。 因此、我们使用频谱分析仪进行了传导测试、发现输出功率为0dBm。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的原理图供审核? 另外、您能否展示一张有关如何将射频电缆连接到模块输出端的图片? 测量期间也连接了天线。 您是否还能提供转储文件以便我们可以查看配置?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我忘记添加这个:-

    开始测试:
    校准器 wlan0 plt power_mode 打开

    预测试1 11n CH7:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 0 13 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    预测试2 11n ch13 MCS1:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道13 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 0 13 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    预测试3 11g 通道1 6Mbps:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 0 4 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    测试以调试传输幅值11g CH1 6Mbps 强制 TX2 Output_power 10000:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 10000 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 0 4 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到校准器命令有任何问题。 您能否提供请求审查的信息?

    谢谢、

    Riz