This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / CC3220SF-LAUNCHXL:无法在 Linux 下将器件连接到 Uniflash

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934367/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-connect-the-device-to-uniflash-under-linux

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我一直在探索 CC3220SF 的例程、学习使用 UniFlash 对 SimpleLink Wi-Fi CC32xx 和 CC31xx 器件使用的外部串行闪存进行编程:

dev.ti.com/.../node

我注意到我的 CC3220SF 无法连接到 UniFlash (尽管 UniFlash 已识别 CC3220SF)、每当我尝试使用 Uniflash 连接器件时 、它将无限加载

确认 SOP 跳线为010、按下"Start Image Creator"后、Uniflash 的接口不会改变、并且始终处于加载状态。我尝试了多台 Linux PC、但未能与 Uniflash 连接。

后来、我在 Windows 下使用了 Uniflash、并且 CC3220SF 已成功连接!

我再次下载了 Uniflash 并尝试了多个版本、包括最新版本、但连接失败。

2. 其他 TI-Launchpad 器件(如 CC2640R2F)可由 USB 和 UNITFlash 正常识别

3.我该怎么办?  某些设置配置不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么 Linux 发行版和版本? UniFlash 使用 Ubuntu 进行测试。

    您是否安装了 Python 2.7? 这用于运行 ImageCreator 功能。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah! 感谢您的帮助!

    以下是我的 Ubuntu 版本20.04信息:

    Linux 版本5.4.0-42-generic (buildd@lgw01-amdamd-038)(gcc 版本9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2))#46-Ubuntu SMP 星期五 UTC 2020年7月10日00:24:02日。

    我从未使用过 Python、尽管我渴望立即学习、但我可能无法理解 Python 建议、并且我在中看不到任何 Python 教学

    例程。

    还有其他方法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 UniFlash 的6.1.0版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ImageCreator 程序使用 Python、您无需对其执行任何其他操作。 您的机器上是否安装了它?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah

    上周末我试了一下,他成功了! 但这必须是 pyhton2.7,我的计算机 python 版本是3.8,但它不起作用,,我切换了 python 版本并解决了它。非常感谢我的朋友!