This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:加电温度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934543/cc3220moda-power-on-temperature

器件型号:CC3220MODA

您好!

我们将 CC32520MODA 用于联网产品。 我们想知道在25摄氏度的环境温度下、该 IC 的加电温度是多少

在25摄氏度的环境温度下、我们将获得45至55摄氏度的温度。请让我们知道这种情况下的加电温度是多少。

此致

Pulkit Prajapati

Microally Technologies PVT LTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于应用 MCU 的运行模式(运行模式、睡眠模式、LPDS)、网络处理器模式(例如 TX 功率)、引脚灌电流和电路板设计。

    但温度55°C 听起来有点小、但比我预期的要高。 也许您应该检查功耗。 此外、您还可以使用热像仪检查模块和电路板的散热情况。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Jan 所说、这里的工作模式是什么? 您能否提供电流消耗? 您是否还遵循了模块下的过孔布局规则? 这对于散热也很重要。 我们没有任何有关25°C 时温度的数字、因为它取决于它所处的模式。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rizwan Murji、

    我们在工作模式和始终开启电源管理策略中使用 CC3220MODA。

    TX 功率默认值(最大值) 15dBm

    是的、我们遵循所有布局规则、并且已经与 TI 团队一起验证了我们的 PCB。

    您能告诉我们 CC3220MODA 在此模式下的温度是多少?  

    期待您的回复。

    此致

    Pulkit Prajapati

    Microally Technologies PVT LTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulkit、

    我对拖延表示歉意。 该模块的热数值位于数据表中:

    从上面可以看出、您需要的重要参数是无结点。 在本例中为18.7C/W 因此、当以15dBm 的功率传输时、您需要知道功耗。 在这种情况下、公式如下所示:

    18.7*功率耗散+25C =预期温度

    因此、假设 TX 电流为3.3V 和272mA。 则功率耗散为0.769W

    因此,18.7*0.98+25=42C

    这接近您看到的内容。 同样、在执行此操作时、必须了解器件的实际功耗和环境温度。 此外、确保我们的设计和模块下方的过孔路径正确也很重要、否则您可能会有稍高的热升。

    因此、您看到的~45C 符合预期。

    谢谢、

    Riz