This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:拒绝证书.. 首次信任证书后.. Power Cycle (关机后再开机)纠正/修复它。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935813/cc3100-rejecting-certificate-after-first-trusting-the-certificate-power-cycle-corrects-fixes-it

器件型号:CC3100

您好、团队 WiFi、

我有以下客户问题/问题。

“我想知道您能否提供有关 CC3100问题的任何见解。

它们具有一个带有 PEAP0 MSCHAPv2的802.1X 网络,并且客户端(我们)似乎随机开始拒绝其加载的根 CA 证书并从网络中删除。

如果他们重启我们的侧电源,它将会很高兴地重新连接。

根据他们的信息,他们已经看到我们最初信任证书、连接和身份验证的位置,但经过一段时间后,证书开始拒绝,只有重启才能使证书恢复。 他们还看到客户机在没有关机循环的情况下打开和关闭信任并拒绝证书的位置。

多个电路板上的症状相同。

根据我所能知,CC3100不会锁定,也不会向主机处理器发送“已断开连接”的回调。

他们发送了下面的屏幕截图,说明他们遇到的 AP 端错误,在进行一些谷歌操作后,似乎是客户端错误。 他们还有其他工厂在没有这个问题的情况下运行,因此我不排除网络配置问题,但我想知道您是否听说过其他地方发生的类似事件,或者对可能发生的情况有任何了解?

74-E1-82-3a-C4-9e:开始拒绝认证

F4-84-4c-3D-99-37:客户端拒绝连接

F4-84-4c-65-26-00:客户端拒绝证书”

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是一种奇怪的行为。 在我的脑海中、我不能想到任何特定的网络配置会导致这些设备在拒绝 Radius 服务器提供的证书的基础上开始无法连接。

    听起来好像设备上发生了其他错误、发生后、系统无法重新连接、直到重新打开电源。

    我们能否获得有关器件侧设置的更多详细信息? 正在使用什么服务包版本?

    我知道这可能很困难、因为听起来只有最终用户的站点才会发生这种情况、但是否有任何方法可以从出现此问题的设备收集嗅探器对方案或网络处理器日志的捕获?

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben -

    感谢您的反馈-我将跳转并评论以下内容。  

    NWP 版本2.7.0.0

    Mac 版本1.4.0.1

    PHY 版本1.0.3.34

    我们已请求无线数据的 Wireshark 跟踪,但尚未跟踪

    很遗憾、NWP 日志可能无法使用

    请告诉我们您基于上述的想法。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果 Wireshark 跟踪能够捕获所有身份验证消息、则肯定会有所帮助。 请随时向我发布进度信息。

    客户还应尝试使用更新的服务攻击版本(此处为2.12.2.8: https://www.ti.com/tool/download/CC3100SDK)进行测试、以验证他们在使用最新固件时是否看到相同的行为。

    此致、

    本·M