This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:重建库

Guru**** 2554270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935408/ccs-cc3220sf-launchxl-rebuild-the-library

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我正在查找重建 HTTP 库文档(如果有)。 在这里、我对缓冲区长度进行了一些更改、因为设置 http 标头时遇到@HttpClient_ESENDBUFSMALL 错误。

嗯、我在 httpclient_internal.h 文件中将@HttpClient_BUF_LEN 从256更改为1024。

现在、我必须重新构建才能生效更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

    您必须使用 source/ti/net 文件夹中的 makefile 来重建库。 您可以在 SDK 快速入门指南的 Makefile 部分找到有关如何构建库的说明。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我尝试了 SDK 快速入门指南的 make-file 部分。但我猜会有错误。  

    查看我附加的 make 文件输出。 如果对 SDK 内核库进行了任何更改,CCS IDE 是否会构建内部库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们可以在这里进行邮件转换。 在论坛上提出问题并等待一天或更长时间是非常困难的。 人们不会以某种方式回答 一个问题。

    如果您看看我最近在 TI 的活动、我已经询问了3次有关 HTTP 错误的更多问题、但知道已经解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

    我按预期运行了相同的命令和库。 请确保您的 import.mak 文件已更新、并且更新后的源代码中没有错误。

    根据问题的不同、工程师可能需要几天的时间来回答某个主题。 我建议您使用您的最新状态以及您尝试过的其他调试步骤来更新该线程。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     感谢您的回复我修复了在库中更改 httpclient.c 文件时出现的问题。 我无法使用 SDKV4_20_00_07连接 URL、但我修复了它工作正常的错误。

    谢谢你