This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:如何获取此器件的 IEEE 地址?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935307/cc3100mod-how-to-get-ieee-address-of-this-device

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

这是 我的客户第一次使用此 MOD。 请帮助指导如何获取此 CC3100 MOD 的 IEEE MAC 地址。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过sl_NetCfgGet() API 获取的 MAC 地址。

    _u8 macAddressVal[sl_MAC_ADDR_LEN];
    _u8 macAddressLen = sl_MAC_ADDR_LEN;
    sl_NetCfgGet (sl_MAC_ADDRE_Get、NULL、&macAddressLen、(_u8 *) macAddressVal); 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    实际上 、我的客户希望通过条形码或 QR 阅读器获取 MAC 地址。 此模块上是否有类似的东西?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法回答您的问题。 模块上有一个 QR 码、但我认为这只是一个内部 TI 批次号码。 请等待 Wifi 团队确认。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    我们不会在任何设备上打印 MAC 地址。 您必须从设备收集该信息。

    此致、

    Sarah