This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WiFi 呼叫

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935979/cc3200-wifi-calling

器件型号:CC3200

我正在我的项目之一中使用 CC3200。 发送 JSON 数据、图像文件。 现在尝试通过 WiFi 传输语音呼叫而不是文件。 告诉我如何操作、我已尝试搜索所有博客和支持的项目。 但找不到任何东西。

如果我在错误的论坛中、请帮助我去正确的论坛。

此致

Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankush、

    我不确定您到底在寻找什么、但最接近您的应用程序会在 CC3200 SDK 中看到 WIFI_AUDIO_APP 演示。 如果您正在寻找 SIP 呼叫之类的内容、则没有这样的示例。

    WiFi_audio_app:

    此示例演示了 CC3200 LaunchPad 和音频 BoosterPack 上的双向音频流和回放。 
    该设置由位于同一 AP 网络上的两个处于工作站模式的 LaunchPad 组成、这两个 LaunchPad 同时充当音频源和接收器。
    源从音频 BoosterPack 的板载 MIC、MIC IN 或 LineIn 输入获取音频输入。 传输音频
    从拉电流至灌电流的 Wi-Fi。 第二个 Launchpad 可在线接收和播放音频 BoosterPack 中的音频数据。 默认情况下、应用程序以环回模式运行、直到两个 LaunchPad 之间建立连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回复。

    是的、我看起来是一样的。 但不完全相同。 让我详细说明一下我的应用。  

    主设备(具有麦克风、扬声器和计算机)-->路由器--> 1000从设备(具有麦克风和扬声器)

    因此主设备将能够发起呼叫。

    从设备只能应答呼叫和通话。 但无法发起呼叫。

    现在我有几个问题:

    此功能是否已在给定的 SDK 中受支持?

    2 -如果不是、是否可以实现此功能?

    3 -主器件将如何识别它需要与之通信的特定器件? 它是 MAC 地址还是其他地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、CC3200 (适用于 CC3200器件)或 CC32xx SDK (适用于 CC3220、CC3235、CC3230器件)没有具有此类功能的示例。 您需要根据需要更改 wifi 音频应用示例。

    这取决于您对主器件的期望。 如果您希望通过 UDP 多播从主设备流式传输一个流、这是可能的。 如果您需要多个 TCP 数据流(同时最多1000个连接),那么这对于功能强大的服务器(如多核 Intel Xeon 或 AMD Epic)来说是一个理想选择。 请注意、如果您希望有1000个连接的客户端接入 Wifi 网络、那么这是非常强大的网络基础设施所能实现的。 通常,企业级接入点(Cisco、Ubiquiti、Aruba、Ruckus 等)也无法为100多个客户提供服务。

    这取决于您的实施和需求。 您可以使用自己的发现协议、mDNS 或类似协议。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我觉得沟通不好。  

    主设备与1000个设备通信。 但一次一个。

    主设备可能希望与所有1000个从设备通信、但这将是广播数据包、就像 FM 无线电(单端通信)一样。

    在当前示例中、是如何进行的?

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankush、

    使用 UDP 中止或多播对于此类用例很有意义。 但请注意、Wifi 网络中 UDP Boradcast 的正确功能取决于网络基础设施。 在 UDP 广播的情况下、通常会将数据包丢失得更高、这可能会导致流式传输问题。

    很抱歉、我不理解您的问题。 您应该获得最适合您的用例的示例、并根据您的需求进行更改。 第一步、您应该确定自己的需求以及应用的外观。 因为您的规范"主设备与1000个设备通信。 但一次一个"、它可能会导致许多不同的实现。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    最后一个问题、在当前示例中、两个 WiFi 设备之间使用的识别模式是什么?

    我的其余问题已清除。  

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mDNS 搜索对面的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回复。  

    它会解析查询。 我相信这是第一次,我在这么短的时间内得到了如此好的回应。  

    再次感谢。

    再见! 祝你好运

    相关信息

    Ankush Agrawal