This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:为什么不访问

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935707/cc3235modasf-why-not-reach

器件型号:CC3235MODASF

大家好、我正在开发

将 SimpleLink 配置为 P2P 客户端的固件

然后、它会创建两个任务来侦听两个 TCP 套接字。

一个套接字连续传输1K 字节...

最后一个消息等待消息、然后回答。

我为 Android 开发了一款简单的 Kotlin 应用程序

连接套接字、读取连续数据包并每两秒显示一次 kbps

我观察到 kbps 不是恒定的:有时是1KBps ... 有时更少... 有时为20KB

我不明白问题在哪里。

如果有人可以测试 it.e2e.ti.com/.../4201.sources.zip、我会发送我的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    链路上的吞吐量会因多个因素而异。 您测量的最大吞吐量是多少? 它是否始终在1-20kbps 左右?

    我认为您应该检查用于发送数据的循环的运行速度、以验证主机端是否没有瓶颈。 在将 CC3235器件连接到具有类似用例的不同对等器件(通过 TCP 连接持续发送)的情况下测试吞吐量可能也会有所帮助、并查看您是否获得不同的结果。

    此致、

    本·M