This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235S:与 TCAN4550EVM 集成

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/935379/ccs-cc3235s-integration-with-tcan4550evm

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:TCAN4550EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想在 CC3235和 TCAN4550EVM 之间进行集成。

1.您是否有用于在这两块电路板之间集成的参考代码?

2.如何在 CC3235和 TCAN4550EVM 之间进行连接? 在 SPI_MASTER 自述文件中、有两个引脚  CONFIG_SPI_MASTER_READY and CONFIG_SPI_SLAVE_READY, where are the pins location the boards?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meron、您好!

    我们没有任何用于将 CC3235与 TCAN 集成的参考代码、但我在 TCAN 产品页面上看到了软件用户指南。 您还了解过吗?

    您还应下载 CC32XX SDK。 其中有一些驱动程序示例展示了如何使用 SPI。 我认为这将是一个很好的参考、您可以从开始、然后根据软件用户指南的建议将其配置为与 TCAN 一起工作。

    Jesu