This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:AP 模式在存在 Ubiquiti UAP-AC-PRO 时不工作

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, CC3200-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931925/cc3200-ap-mode-does-not-work-in-presence-of-ubiquiti-uap-ac-pro

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他部件:、CC3220SF

这是一个奇怪的问题。  我有一个基于 CC3200MOD 的消费类器件、无法使其在 AP 模式下显示为 AP。 但是、这仅在 Unifi UAP-AC-PRO 接入点存在时发生(通道6没有通道重叠或其他拥塞)。 其 AP 模式在靠近 AP-AC-MESH 节点的外部工作正常。 一旦关联、STA 模式在我的整个网络上都可以正常工作。

我感到困惑的是、我抓取了一个 CC3200-LAUNCHXL 来查看它是特定于器件、其代码还是 CC3200。 (假设开箱即用应用程序在 i2c 上失败、并且似乎缺少其中一个传感器)我使用 https://server 示例对 Launchpad 进行了编程、以测试其 AP 模式。 同样的问题! CC3200 AP 不会在 UAP-AC-PRO 范围内广播、而在其他地方工作正常。

这是已知问题吗?  我意识到这是一个边缘情况、但我对这里的核心问题很好奇。  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是一个已知问题、是您观察到的一些奇怪行为。

    当 CC3200处于 Ubiquiti AP 范围内时、它是否根本不可连接? 如所示、如果您要手动指定 SSID、就好像它是一个隐藏网络一样、您是否能够连接到 CC3200?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、感谢您的参与!

    我再次测试了这一点、当 CC3200处于 AP 模式、在接近 UAP-AC-PRO 的位置启动时、我也无法通过名称连接到它(就好像它是一个隐藏的网络)。

    采用相同的 CC3200 Launchpad、相同的电源、靠近 UAP-AC-MESH (相同的 WiFi 网络)、运行良好。

    奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需几个注释:

    我认为这两个 Unifi 接入点之间的区别并不奇怪。 因为这两个 AP 之间的射频性能不同(最大 TX 功率、天线的不同方向特性)。 我认为使用 UAP-AC-PRO 时、此 AP 会导致射频干扰的可能性要高得多。  UAP-AC-PRO 手册介绍了可能导致射频干扰的情况。 根据我的经验、造成 AP 的干扰是真正的问题、而不是仅在手册中的"法律声明"。 最大 TX 电源是:

    • UAP-AC-M (2.4GHz - 20dBm、5GHz - 20dBm)
    • UAP-AC-PRO (2.4GHz - 22dBm、5GHz - 22dBm)
    • UAP-AC-LR (2.4GHz - 24dBm、5GHz - 22dBm)
    • UAP-AC-Lite (2.4GHz - 20dBm、5GHz - 20dBm)

    我已经很久没有使用 CC3200、因为我已迁移到 CC3220SF。 但我认为、我知道的 CC3220SF 在 CC3200器件上的问题应该类似。 因为 CC3220是 CC3200的后继产品。 我没有 UAP-AC-PRO、但我已经使用 CC3220MODSF 的 UAP-AC-LR 和 UAP-AC-Lite 进行了测试、而且我没有看到所描述的问题。

    我在 CC3220器件方面的经验就是这样。 如果 CC3220器件接近2.4GHz 干扰的强源、并且您切换到 AP 模式、则可能会发生 SSID 无法广播的情况。 UAP-AP-AP-PRO、最大 TX 功率22dBm 是非常强大的射频能量源。 我还发现不显示 SSID 的概率与调用 API sl_WlanGetNetworkList()的间隔有关。 假设您具有相同的射频干扰源:

    • 您可以在尽可能短的间隔内调用 sl_WlanGetNetworkList()->问题概率大于80%
    • 您在间隔20sec ->问题概率约为5%时调用 sl_WlanGetNetworkList()
    • 无论 sl_WlanGetNetworkList()调用间隔如何,都不会显示没有射频干扰源的问题

    我们已经使用 CC3220MODSF 进行了许多 EM 测试、发现该模块极具抗射频干扰能力。 但是、CC3220的 PHY 在2.4GHz 干扰下似乎稍微敏感(例如 CC3220器件的校准问题)。 作为射频干扰的来源、我使用了无线耳机(Sennheiser RS 160)和 Qi 充电器(不要问我 Qi 为什么会产生2.4GHz 干扰)。

    1月