This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:获取 AP 的 MAC 地址

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934642/cc3120mod-get-mac-address-of-the-ap

器件型号:CC3120MOD

您好!

我在 STA 角色中使用 CC3120MOD。

我想获取 AP 的 MAC 地址、NWP 连接到。

为此、我使用 sl_WlanProfileGet 、并希望在 API pMacAddr 的 OUT 参数中看到 AP 的 MAC 地址。

应用程序只能看到 pname 和 pNameLen 的数据。

swru455j 说、出于安全原因、仅包括配置文件的公共信息。

MAC 地址为公共地址。

原因可能是什么?

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要读取当前连接的 AP (即 BSSID)的 MAC 地址,则应使用事件 SimpleLinkWlanEventHandler() sl_WLAN_EVENT_CONNECT。

    从连接配置文件读取 BSSID 不是正确的获取方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复!

    是的,我可以在事件处理程序中读取 MAC 地址,但使用 sl_WlanProfileGet 是否可以获得该信息? 仅供参考。

    此致、

    Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望连接到一个确切的 AP (这意味着您有多个 AP 具有相同的 SSID 但不同的 BSSID)、则可以将配置文件中的 BSSID 存储在中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    此致、

    Ilian