This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:检测连接到路由器的器件数量

Guru**** 2559770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934632/ccs-cc3220sf-detecting-the-number-of-connected-devices-to-a-router

器件型号:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我想检测到连接到路由器的设备的确切数量。 我不知道这是否可以在该 LaunchPad 或任何其他 LaunchPad 上实现。 您可以在下面列出我的问题:

1. WiFi 监听器是否用于知道连接到特定路由器的设备数量?

2.我可以在该 LaunchPad 上执行此操作吗? 如果没有、是否有其他 MCU 可以实现此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题:

    1. WiFi 监听器是否用于知道连接到特定路由器的设备数量?

    是的、可以使用它、但这种方法非常不切实际、在任何情况下都可能无法正常工作。 更好的方法是从接入点本身读取客户端数量(通过 Web 界面、SNMP 等)。

    2.我可以在该 LaunchPad 上执行此操作吗? 如果没有、是否有其他 MCU 可以实现此应用?

    从理论上讲、这可以在 CC32xx 器件上完成、但实际上、这会稍微复杂且不可靠。 您可以使用传输模式和监听无线通信、但在许多情况下、这将是不可靠的(40MHz 通道、IEEE 802.11ac、2.4+5Hz)。 您可以尝试使用 ICMP 回应(ping)或 ARP 协议,并尝试在连接模式下发现其他客户端。 但这也不是最佳方法。

    请问您为何要这么奇怪的应用?

    1月