This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:如何直接连接 eee802.11n MAC 层?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934351/launchxl-cc3235sf-how-to-interface-directly-with-the-ieee802-11n-mac-layer

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我已经在维护 IP 堆栈、我不想再使用另一个堆栈。 因此、我要将 IP 堆栈链接到 LAUNCHXL-CC3235SF 的 MAC 层(IEEE802.11接口)。

如何实现? 是否有人知道如何获取此接口的描述/规格? 也许有人会这样做吗?

欢迎您提供任何帮助、

谢谢大家、

Pierre-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 swru455l 的第6.5.4章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这就是我要找的! 我认为这是可能的、这是我在开发阶段需要了解的内容、感谢您的快速响应!

    此致、

    Pierre-Yves