This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:CC3135移植:用于向主机处理器提供中断的 BOOSTXL-CC3135引脚

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934042/boostxl-cc3135-cc3135-porting-boostxl-cc3135-pin-used-for-giving-interrupt-to-host-processor

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我正在尝试将 CC3135 API 移植 到 NXP i.MXRT 1050 - EVK 板。 这里、NXP i.MXRT 1050 - EVK 板是主机处理器。

 BOOSTXL-CC3135板的哪个引脚应连接到主机处理器 中断引脚、以便使用 SL_IfRegIntHdlr API 注册中断、以及用于 BOOSTXL-CC3135向主机处理器发出进一步的中断请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhel、

    请参阅 CC3135数据表中的 HOST_INTR 引脚。 "外部接口"部分包含有关主机接口的详细信息。

    此致、

    Sarah