This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:用于发送恒定波形的 WL1835校准器工具

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932076/wl1835mod-wl1835-calibrator-tool-for-sending-constant-waves

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我们在由运行 Yocto 映像的 IMX6控制的定制 PCB 上使用 wl1835模块。 为了对 WiFi 信号强度进行一些测量、我们需要从 wl1835发出恒定波形信号。 根据这个 wiki、应该有一个"callibrator"工具可以为 wl18xx 执行此操作。
我在 这里只找到了类似工具的代码、但最后的更改非常旧、注释仅提到 wl12xx (wl18xx 没有 INI 文件)。 它还引用了 libnl 的旧版本。 WKL1835是否有不同的来源、或者我是否应该使用不同的工具?

是否有适用于这些工具的 Yocto 配方?

非常感谢、

外周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您提到的 wiki 对 WL18xx 也有效。 您需要在内核配置中启用 CONFIG_NL80211_TESTMODE=y 才能使用校准器工具。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在校准器中使用了一个旧的 git repo、 这里有一个较新的。

    wl1835在此存储库中运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 libnl 3.4编译最新(R8.7SP3)版本、但无法正常工作。 如果情况并非如此、请告知我们。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但如上所述、我使用的是最新版本(R8.8_RC1)。 为此、我使用了 lilnl 3.5。 它正在编译并在器件上工作、

    此致、

    WOuter Janssens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴知道问题已解决。 请继续操作并关闭 TT。  

    此致、  

    Sudharshan K N