Thread 中讨论的其他器件:WL1835
您好!
我们在由运行 Yocto 映像的 IMX6控制的定制 PCB 上使用 wl1835模块。 为了对 WiFi 信号强度进行一些测量、我们需要从 wl1835发出恒定波形信号。 根据这个 wiki、应该有一个"callibrator"工具可以为 wl18xx 执行此操作。
我在 这里只找到了类似工具的代码、但最后的更改非常旧、注释仅提到 wl12xx (wl18xx 没有 INI 文件)。 它还引用了 libnl 的旧版本。 WKL1835是否有不同的来源、或者我是否应该使用不同的工具?
是否有适用于这些工具的 Yocto 配方?
非常感谢、
外周