This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:HTML 到 C

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/933480/launchcc3220modasf-html-to-c

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

我对 HTML 或 JavaScript 不是很熟悉、我试图向开箱即用项目的 html 添加一个新的文本框、该文本框可以将输入发送到后端(C 代码)、 但一直在努力寻找一种将文本框值从 html 返回到 C 代码的高效方法。 最终目标是设置用户输入的静态 IP、而我在开发板的文档中看不到对此功能的任何支持。'

感谢您的任何指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在 HTML 和 JavaScript 方面、请注意、这些文件存在于 Launchpad 的文件系统中、但最终会提供给需要浏览器运行的 Web 客户端。 这意味着对于您要添加的文本框、您有一些机制、根据用户事件、您的前端代码知道发送 HTTP 请求。 您决定如何执行此操作完全由您决定、但通常需要确保将这些 HTTP 请求发送到 Launchpad、否则无法了解。

    假设您正确设置了前端的所有内容、请参阅 编程人员指南 、了解您的 CC3220相关问题。 WLAN 章节介绍了静态 IP 的设置、我认为还有一个 HTTP 章节会对您有所帮助。  

    Jesu