This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:Uniflash 无法检测到 cc31xxemuboost 板

Guru**** 2511785 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/933512/cc31xxemuboost-uniflash-cannot-detect-the-cc31xxemuboost-board

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3135

您好!

我正在尝试使用 cc31xxemu boost 和 uniflash v6.1.0更新 cc3135 booster pack 。

我 是第一次使用这些 cc3135 booster pack、cc31xxemu boost 和 uniflash。

当我在 Uniflash 应用程序中单击"Connect"按钮时、会显示如下所示的错误。

此外,在设备管理器中检查时,驱动程序安装不正确。

此致、

Aniket。