This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:蓝牙数据包 RX hcitool 命令不会关闭 TX

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928830/wl1837mod-bluetooth-packet-rx-hcitool-command-does-not-close-tx

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

我们正在接受 WL1837认证测试

我们的实验室合作伙伴说 、https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing#Packet_TX.2FRX 中的蓝牙数据包 RX 命令 无法关闭 TX 信号。

有人能帮助我们验证我们的命令是否有效吗?

他们希望执行数据包 RX、并使用以下命令运行

Packat RX (2DH5、单频、无 Tx、Rx 2402、PRBS9、  数据包数据长度679)

hciconfig hcio 向下

hciconfig hcio up

hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x01

hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x01cc 0x08 0x03 0xff 0x62 0x09 0x05 0x00 0xa7 0x02 0x01 0xff 0x01 0x01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的主题已分配给合适的专家、他将很快返回给您。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试禁用查询和页面扫描?

    谢谢