This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:将 TCAN4550EVM 与 LAUNCHXL-CC3235S 相连

Guru**** 2770795 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, LAUNCHXL-CC3235S, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/933079/launchxl-cc3235s-connecting-the-tcan4550evm-with-the-launchxl-cc3235s

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:TCAN4550EVMTCAN4550

您好!  

客户将 TCAN4550EVM 与 LAUNCHXL-CC3235S 相连、

他有以下问题、因为我知道不是粗体的问题与其他团队更相关、  

可以帮我回答2吗?

CC3235的 SPI 协议参考代码询问就绪信号、我不确定它是否存在于 TCAN4550上。
2. SPI 参考代码不会使用 WiFi 将数据传输到另一侧、我该怎么做?
我将 CANbus 发生器和监听器连接到 TCAN4550、但没有传输、不在 SPI 上、也不在 CANbus 端口上。

 
谢谢。

客户将 TCAN4550EVM 与 LAUNCHXL-CC3235S 相连、