This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:正在连接哪个 WiFi AP?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932862/cc3235modsf-which-wifi-ap-is-connecting

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我想打印 cc3235正在连接的 WiFi SSID。 如何获取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当您的器件连接到 AP 时、它应在 SimpleLinkWlanEventHandler 中触发 sl_WLAN_EVENT_CONNECT 事件。 在网络终端示例中有一个有关如何打印 SSID 的示例。 此外、如果您是 Simplelink WiFi 的初学者、我建议您查看我们的 WiFi 设备上的 Simplelink Academy。 这是一个教程系列、内容非常丰富。

    dev.ti.com/.../node

    Jesu