This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:侦听更多线程

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932975/cc3235modasf-listen-on-more-threads

器件型号:CC3235MODASF

你好。

我在演示板上开发了一个代码、将 NWP 配置为 P2P 客户端、

我将 NWP 连接到配置为 p2p-go 的 PC Windows 10

然后、我在应用处理器上创建两个任务。

在每个任务上,我创建一个 TCP/IP 套接字...将每个套接字绑定到 sl_INADDR_ANY 和特定端口(50001,50002),然后开始侦听每个任务...

有时、我发现很难将软件(在 PC 上)与这两个 TCP 套接字连接。

在更多线程上创建更多监听套接字是正确的... ? 或者最好创建两个套接字并在一个线程中按顺序收听?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用两个任务肯定是更好的方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么有些人很难连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谁知道。 您需要自行解决这个问题。 合理的 fisrt 步骤是监听 Wireshark 的通信并弄清发生了什么。

    1月