This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 ECDH 算法的安全密钥交换方案

Guru**** 2571645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932572/cc3220sf-launchxl-secure-key-exchanging-scheme-using-the-ecdh-algorithm

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我希望保护通信中的密钥交换。 通信是使用 RAW 套接字的 P2P 通信、因此我使用 了 CryptoCC32XX 驱动程序、并成功加密和解密了数据。 现在、我需要在两个对等设备之间安全地交换密钥、并且我已经了解到有一个 ECDH 算法、那么如何使用它呢? 或者是否有任何示例可帮助我使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关使用 CC32xx 可用加密实用程序的信息、请查看此 SimpleLink Academy 模块 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AERDne8vpx1Tv1ZkoqFTLQ__fc2e6sr__LATEST

    遗憾的是、没有方法可以在 CC32xx 的用户代码中执行显式 ECDH 密钥交换。 但是、有一个通道用于安全地向 CC32xx 提供加密数据、例如 AES 密钥。 这将通过安全内容交付功能实现。

    有关此功能的文档可在 NWP 编程人员指南的第17.2节中找到: http://www.ti.com/lit/swru455

    如果您需要对安全内容交付功能进行更多澄清、或者对 CC32xx 器件的安全功能有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael