This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:无线电工具上出现错误(-211)

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932204/launchxl-cc3235s-error--211-occurs-on-radio-tool

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

当前、当我启动无线电工具时、会出现以下错误。

芯片 ID、ROM 版本屏幕上显示"ERROR (-211)"。 (笑声) 。

根据网站,我发现我必须使用以下版本的服务速度。

sp_4.3.0.5_3.1.0.5_3.1.0.18.bin

但我在我的计算机上找不到此版本、也无法在网站上找到。

如何获取 sp_4.3.0.5_3.1.0.5_3.1.0.18.bin?

如果我刷写此服务包、该错误是否消失、或者是否存在任何其他问题?

我的开发工具是:

simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07

CC31XX / CC32XX 无线电工具 v 1.0.3.15

UniFlash 版本: 5.1.0.2397

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将无线电工具映像上传到器件中。 Flashihg 服务包不够用-请参阅 swru471中的第6章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、1月

    我已经解决了我的问题。