This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Resetn 的 Uniflash 编程控制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100MOD, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931833/cc3100mod-uniflash-programming-control-of-resetn

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

大家好、

我们正在使用 CC3100MOD、并注意到编程不一致、目前正在使用基于 UniFlash 的编程实现方案、利用 UART1_TX 和 UART1_RX 来写入 CC3100MOD。 这不使用 RESETn 引脚。 编程并不是每次都有效、具体取决于它从复位中退出的接近程度。 复位是否有时序要求?   我们是否有适合对该器件进行编程的工具来控制 RESETn 引脚以处理复位后的时序要求? 我查看了 Uniflash 工具 、但我认为这只是一个在 PC 上运行的软件工具、对吧? 我们正在寻找一种硬件工具、其中包括 RESETn 控制或通过 PC 控制此信号或提高当前方法的可靠性。

谢谢!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    用于对器件进行编程的当前设置是否与 nRESET 或 NHIB 引脚没有连接? 器件是否刚通电、UART 通信是否在一段时间后开始?

    为了使器件处于引导加载程序模式并启动编程过程、需要对器件进行瞬时复位。 如需参考,请参阅我们的产品线指南的使用 UniFlash 进行编程部分或我们的嵌入式编程指南的硬件设置部分:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100MOD_Production_Line_Guide

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Embedded_Programming_Tool

    我们的 CC31xxEMUBoost 可连接到器件的 nRESET/NHIB 线路、该线路可由 UniFlash 激活。 这主要用于开发、但也可在生产环境中重复使用。 请参阅量产线指南中使用 FTDI 仿真板进行 UART 硬件连接部分的说明。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的回复。 对于 NHIB、我们应该将该信号与 Rx、Tx 和 nRESET 一起包含在内、还是 NHIB 取代了对 nRESET 的需求?

    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    NHIB 的使用应该能够取代设置中对 nRESET 的需要。

    此致、

    本·M