This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:[WL1805MOD]性能查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932613/wl1805mod-wl1805mod-performance-inquiry

器件型号:WL1805MOD

你(们)好 TI。


我对 WL1805MOD 产品有疑问。

在以下条件下、您能给我大概的 BER 和 RSSI 吗?
===========================
1、MIMO
2. 6.0Mbps 数据速率
===========================

提前感谢您。


此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为我们没有这些数据。  您可以参阅第5.6/5.7节中的2.4GHz 射频特性: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1835mod.pdf

    谢谢

    Saurabh