主题中讨论的其他器件:CC3220MODA、 CC3220SF、 UNIFLASH
降级器、
我想了解 CC3220MODASF 中使用的两个闪存。 在该主题中(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/695542?tisearch=e2e-sitesearch)是描述的差异、但我仍然没有看到整个图片。
以下屏幕截图来自 cc3220moda.pdf (第60页、图6-1):
我需要了解:
- 为什么"OEM 应用程序"在 CC3220SF 和 sFLASH 之间分离或存储两次、或者... 还有其他解释吗?
- 当使用诸如 sl_open (..)的 SimpleLink 函数时 我正在访问 sFLASH 存储器、无法访问 XIP 闪存?
- 如果我想使用 OTA、并且需要为未来计划的 FW 更新预先分配存储器、该存储器分配在何处? 在 XIP / sFLASH /两者中
所述的线程中
要汇总 CC3220MODASF 的存储器、您将获得:
用于程序的256KB RAM + 1MB XIP 闪存
以及
模块包含:
-芯片 CC3220SF (1MB XAP 闪存、用于代码执行)
- sFlash 4MB (固件映像存储、NWP 补丁、Web 文件、配置、您自己的文件等)
您的程序是 固件映像吗? 可能与我在上面所说的"用户应用程序库"/"用户程序"相同? :-)
感谢帮助我澄清这一点!
此致
Jiří μ A