请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 您好!
我想更改 BLE 广播间隔、即 BLE 信标在空中发送的频率。 在提供的 LinuxSPPLE.c 示例代码中、提供了2个参数:
AddertisingParameters.Advertising_Interval_Min = 100;
AddertisingParameters.Advertising_Interval_Max = 200;
我知道这是最小值和最大值、范围是20毫秒到大约10秒、在这里的样本中、最小值和最大值分别设置为100毫秒和200毫秒。 为什么我们必须指定最小和最大广播间隔值、而不是像我们在 WiFi (信标间隔)中所做的那样仅指定广播间隔的单个值。 是否有人可以帮助我如何指定要设置为的广播间隔、例如5秒(应该将5000同时设置为最小值和最大值?)
此致、
法里亚