This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:内部 HTTP Web 服务器

Guru**** 2547340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931927/launchcc3220modasf-internal-http-web-server

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好 TI 团队

我正在开发 CC3220SF、我需要在 Web 浏览器上显示内部网页(html)页面、以进行 WiFi 配置和文件下载。

我阅读了相关文档、似乎有一个示例可用于"使用内部 HTTP Web 服务器的接入点模式"。 您能否将我重定向到哪里可以获得 HTTP Web 服务器示例?

文档文件中突出显示。  文献编号:SWRU455K、页码:12

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望使用内部 HTTP 服务器来托管您的页面? 如果是、则可以参考同一文档并在 HTTP 服务器部分下查找更多信息。  

    对于代码示例、我们的开箱即用示例应使用 HTTP 回调向您展示如何处理令牌。

    BR、

    Vince