This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:美国无线共存测试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928676/cc3200-wireless-coexistence-test-at-usa

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我的客户正在使用 具有 SDK 1.3和 ServicePack CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0的 CC3200。

他们将通过  美国的无线共存测试。

请帮助检查 TI 是否有与此活动相关的文档或评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们的硬件团队成员将尽快与您联系

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我建议他们使用最新的 SDK 和 Service Pack、可从 此处下载

    有关  相关信息和认证支持、请参阅此处的认证页面。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:  

    明白了。 我已将信息传递给我的客户。

    谢谢。

    吴克宇