This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网到 Wi-Fi

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/930782/ethernet-to-wi-fi

主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120MSP432E401YMSP-EXP432E401YCC31XXEMUBOOSTCC3120BOOST

我正在寻找一种通过以太网获取数据并通过 Wi-Fi 传输数据的解决方案、以便可以通过 IP 地址查看数据。 如果有任何处理器或收发器建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要2.4+5GHz Wifi、合理的解决方案可以是 MSP432E401Y + CC3120或 MSP432E401Y + CC3135。 但平台的选择取决于您的确切需求。 您的问题不清楚您确切需要什么。

    演示板 MSP-EXP432E401Y + CC3120BOOST +(CC31XXEMUBOOST)。

    1月