This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:5V 时的集电极开路输出是否正常?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928310/cc3220moda-open-collector-output-on-5v-is-ok

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

为集电极开路配置的 CC3220MOD 引脚能否连接到5V 上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们的硬件团队将尽快再次参与。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小饰品...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您提供预期用例的原理图(包括组件值)、我也会查看它。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、只是从 CC3220 GPIO 设置为集电极开路时上拉至5V。 上拉为10K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不是安全的硬件配置。 最大 GPIO 的输入电压为 Vio + 0.5V。 您的外壳将流经内部保护二极管。它大约为(5V-3V3)/10k = 0.17mA、即使这并不是很糟糕、但我认为仍然不是好主意。

    1月