This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:Uniflash COM 端口选择

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928879/cc3235modsf-uniflash-com-port-selection

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

请告诉我如何在 UniFlash GUI 中选择 COM 端口来刷写 PCB 上的电路板。

到目前为止、我们已经浏览了所有菜单、但只找到了响应"自动检测故障"的"连接"按钮。

因此、自动检测功能不起作用、我无法手动选择 COM 端口:

a)默认情况下

b)自动检测失败时

我们如何在没有 JTAG 的电路板上使用此工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读此文档

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们有所帮助。

    我找到了这个线程、看到它是一个旧线程。
    参考的 wiki 页面仍然介绍了 UniFlash 4.x.x、并且在 uniflash 6.1手册中没有任何内容涉及与命令行 batchfile 协同工作的基于 Web 的 GUI。

    很奇怪、需要浏览论坛和弃用/"End of support" wiki 页面来获取包含手册的 TI 工具的答案、并将该 batchfile 列为 CLI 工具、同时它实际上会打开与 UniFlash GUI 相同的浏览器界面。

    不管怎样、它起作用了。 现在、无论我们选择什么 SOP 引脚、在我们第一次刷写服务包和/或使用 uniflash 的应用之前、我只需要弄清楚为什么禁用 JTAG/SWD 接口...所以我想回到论坛浏览、看看有同样问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您在哪里看到文档问题。 在 CC3235MODSF 的产品页面、您可以找到 swru469 、其中第7.5章介绍了命令 Gui_cfg。

    JTAG/SWD 的问题可能是您没有在 Uniflash 将器件切换到开发模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3-4-5-6章图形界面的使用

    第7章-命令行。

    第7.5章 GUI_cfg (无说明)

    如果这一点不令人困惑、我不知道是什么。

    首次连接 UniFlash 时、器件处于开发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您确信器件仍处于开发模式(应通过 Uniflash 检查此内容-连接到器件后、可以在此处上传 Uniflash 的屏幕截图)、则可能是硬件问题(例如电路板设计错误)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 CC3235MODSF 模块仅 JTAG 连接了电源引脚和 SOP 引脚、不涉及电路或电路板。

    刚刚尝试擦除外部闪存(使用 FlashCenter - totaphase SPI 工具)、如果该闪存为空、则 JTAG/SWD 连接会被锁定。

    当我使用 UniFlash 连接到器件时、它会显示器件处于调试模式。 下载服务包(然后重新启动器件)后、JTAG 将重新启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是预期行为。 仅当在开发模式下上传了位于 sFlash 的映像时才解锁 JTAG/SWD。 如果 sFlash 为空或者在生产模式中有一个镜像、则不启用 JTAG。

    1月