This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD IBSS 和 IEEE 802.11s 支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928866/wl1835mod-wl1835mod-ibss-and-ieee-802-11s-support

器件型号:WL1835MOD

我需要用于 PRaspberry Pi 3的 Wi-Fi 模块来构建基于 IBSS (Adhoc)或 IEEE 802.11s 的 Wi-Fi 网状网络。 我计划通过 SDIO 将模块连接到 Raspberry。 所以、

 1. WL1835MOD 及其驱动程序是否支持 IBSS 或 IEEE 802.11s? 能否在装有 Linux 4.19的 Raspbian 10上安装驱动程序?

2.如果 WL1835MOD 不支持我所需的功能、那么您的任何其他 Wi-Fi 模块是否支持 IBSS 或 IEEE 802.11s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    WL18xx 支持 IEEE 802.11s 网状网络。 下面是 E2E、它回答了如何在 BB Black 上启动和运行。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/870138

    您必须为上述链接中指定的内核应用补丁。  

    有关  如何构建驱动程序的其他信息、您也可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts。  

    此致、  

    Sudharshan K N