This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:模块布局问题

Guru**** 2524350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928641/cc3220moda-module-layout-question

器件型号:CC3220MODA

大家好、

我正在阅读 CC3220MODA 芯片的布局指南、并有以下问题。 假设我遵循其他指南、如果我的板主要一侧具有组件、那么建议(或甚至只是正常)将模块放在另一侧(假设它按照建议放置在边缘?)。 我可以这样做、如果这会产生影响、那么只有模块在反向侧。 问题是、4层电路板的信号位于底部、电源和接地位于中间、信号位于顶部。 当然、我会按照一般建议将信号置于芯片下方的同一层线路上。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不应该是一个问题。

    我已将此内容转发给硬件团队、以供进一步评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、我在这里没有看到任何问题。 只需确保模块侧面的第二层是 GND 层。

    BR、