This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235电流消耗。

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/928453/ccs-launchxl-cc3235sf-cc3235-current-consumption

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

如果我将主机 MCU 配置为睡眠模式、并将 NWP 配置为 LPDD/空闲连接模式、那么当 IC 同步接入点时电流是否会增加到 mA? 或者电流将始终保持在 uA 范围内?

谢谢你

此致

Nilezt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Niletz。

    uA 数字指的是平均电流。  710uA 是 DTIM 为1时 NWP 的最小电流消耗、即每100ms 发出一次信标-使用长睡眠间隔功能可将其降低至大约200uec。 根据 AP 行为、它可能略高于此值。

    在空闲连接用例中、NWP 在 LPDS 和 RX 模式之间切换、因此我们使用平均值。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    如果 NWP 与来自 AP 的信标同步仅在接收模式下发生? 与信标同步期间的最大电流读数是多少?

    TQ 和 BR

    Nilezt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 电源(当主机处于 LPDS 状态时)约为50mA (请参阅 www.ti.com/.../cc3235s.pdf)。

    如果站点正在等待单播或广播数据,它将使用最高266mA 的 TX。

    BR、

    Kobi